This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYSREF 延迟单元

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911519/lmx2594-sysref-delay-units

器件型号:LMX2594

从 LMX2594数据表的表19:SysRef 延迟、在表36中。

对于表中的第一列、单位是多少? 这是以皮秒为单位的 sysref 延迟计数吗?

此外 、数据表指出 JESD_DAC1–JESD_DAC4的和应始终等于63。 但是,没有解释如何将输入到 JESD_DAC1–JESD_DAC4的整数值组合起来产生给定的“SYSREFPHASESHupLIFT”状态。

请帮助解释表中的条目。 如果“SYSREFPHASESHupLIFT = 0”,则该表显示 JESD_DAC1 = 36、JESD_DAC2 = 27、JESD_DAC3 = 0和 JESD_DAC4 = 0。 那么,JESD_DAC1–JESD_DAC4在“SYSREFPHASESHupLIFT = 1”中的值是什么? 对于“SYSREFPHASESHupLIFT = 2”,情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    SYSREFPHASESHupLIFT 的每个步骤大约为8ps。

    SYSREFPHASESHupLIFT 由4个 JESD_DACx_CTRL 字段设置。 可以在 TICSPro 中计算设置特定相移所需的设置。 当您更改 SYSREF 延迟控制时、您还会注意到 SYSREF 延迟控制框下方的4个灰显数字发生了变化、这些是在 JESD_DACx_CTRL 字段中编程所需的设置。

    您可以在 TICSPro 中输入所需的 SYSREFPHASESHupLIFT、并获取 JESD_DACx_CTRL 值。

    谢谢、

    Vibhu