从 LMX2594数据表的表19:SysRef 延迟、在表36中。
对于表中的第一列、单位是多少? 这是以皮秒为单位的 sysref 延迟计数吗?
此外 、数据表指出 JESD_DAC1–JESD_DAC4的和应始终等于63。 但是,没有解释如何将输入到 JESD_DAC1–JESD_DAC4的整数值组合起来产生给定的“SYSREFPHASESHupLIFT”状态。
请帮助解释表中的条目。 如果“SYSREFPHASESHupLIFT = 0”,则该表显示 JESD_DAC1 = 36、JESD_DAC2 = 27、JESD_DAC3 = 0和 JESD_DAC4 = 0。 那么,JESD_DAC1–JESD_DAC4在“SYSREFPHASESHupLIFT = 1”中的值是什么? 对于“SYSREFPHASESHupLIFT = 2”,情况如何?