This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:USB2ANY 接口卡随评估板一起提供

Guru**** 2756035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911406/lmx2594evm-usb2any-interface-card-comes-along-with-the-evaluation-board

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他部件:LMX2594USB2ANY

您好!

我正在购买 用于 LMX2594的评估板 LMX2594EVM。

我应该单独购买 USB2ANY PCB、还是与 LMX2594EVM 一起提供。

此致、

Vishnu R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    EVM 将附带一个名为 Reference Pro 的板、它与 USB2ANY 具有相同的功能、您无需单独购买 USB2ANY。