This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LMK04616ZCRT

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/910163/lmk04616-lmk04616zcrt

器件型号:LMK04616

您好、TI 团队

我对 LMK04616ZCRT 时钟干扰装置的传播延迟有疑问。

根据 TI 帮助台的说法、 在零延迟时 OSCin 和 CLKout 之间的传播延迟为~8ns、但这些引脚之间的时钟相位为~0nS。

我的 questuion:当输入参考时钟连接到 CLKin0而不是 OSCin 时、时序是否相同?

谢谢

Moti Cohen

DSIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    我查看了数据、我们没有使用 CLKin0而不是 OSCin 进行 PLL2零延迟设置的特定零延迟数字。 不过、我们知道在分配模式下 CLKIN 至 CLKOUT 和 OSCIN 至 CLKOUT 传播延迟的差异。 由于 CLKIN/OSCin 延迟之间的唯一差异是进入下游电路的源选择多路复用器的路径、因此延迟差应表示使用 PLL2时的差异。

    标称 PVT 下 OSCin 到 CLKout 传播延迟约为3.35ns、而标称 PVT 下 CLKIN 到 CLKout 传播延迟约为2.25ns。 因此、我的预期是 CLKIN 至 CLKOUT 传播延迟将比 OSCIN 至 CLKOUT 传播延迟小大约1ns。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    当使用零延迟模式(只适用于 PLL2)时、它与 OSCin 或 CLKIN 相关吗?

    此致、

    Moti Cohen

    DSIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    您可以使用 PLL2_GLOBAL_BYP 寄存器(0x6C[0])来选择输入基准是从 CLKinX 还是 OSCin 中选择。 这两个选项都只适用于在 PLL2中使用零延迟模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢您的快速回答。

    如果我正确理解您的答案、零延迟会重新连接到所选的输入时钟。

    因此、如果我选择 CLKinX 或 OSCin、在零延迟时、所选输入时钟和输出时钟之间的相位将接近0nS。

    是真的吗?

    此致

    Moti Cohen

    DSIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    是的、这就是想法。 原则上、在零延迟时、所选输入时钟和输出时钟之间的相位将接近0ns。 实际上、输入缓冲器结构、输出缓冲器结构和一些分频器结构存在一些差异、这会导致实际相位偏移从0ns 稍微偏离;但它被调整为接近0ns。

    还需要注意的是、输入和输出时钟之间的相位是在相位检测器处测量的。 这意味着、如果使用 R 分频器和 N 分频器(即、如果相位检测器的频率低于输入)、则输入和输出时钟之间可能存在 R 电势相位。 例如、对于122.88MHz 输入、122.88MHz 输出和61.44MHz 相位检测器、可能存在两个有效相位(0°和180°)。 通常在启动过程中、R 分频器、N 分频器和输出分频器都是同步的、因此输入和输出之间的相位对齐设置为0°。 但相位偏移可能会有所不同、例如、如果基准输入时钟丢失了几个周期并且 PLL 失去锁定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢您的解释。

    据我了解、您回答了我的问题。

    此致

    Moti Cohen

    DSIT -以色列