This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:开关输出驱动器时的杂散

Guru**** 2556190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/910260/lmx2594-spur-when-switching-outputs-drivers

器件型号:LMX2594

您好!

在我的应用中、output_A 用于高频率(>5G)、output_B 用于低频率。 在某些装置上,有时,当我从高频率切换到低频率时,即从 OUT_A 活动状态切换,OUT_B 不活动状态切换为相反状态(OUT_A 非活动状态和 OUT_B 活动状态),或反之, 然后我得到大约400kHz 偏移的杂散(在许多载波上)。 通过将所需状态写入寄存器44来完成状态之间的切换。  I'v 发现,始终在激活两个输出时,将显示杂散。  在这种情况下、I-v 发现消除杂散的方法是同时禁用 OUT_A 和 OUT_B、并在大于1毫秒的延迟后激活所需的输出。 您对此有什么解释吗? 您是否有另一种解决方案而不会延迟?   

此致、

Yaacov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaacov、

    您是否仅对 R44进行编程、基本上是在同一寄存器写入中将一个输出断电、并将另一个输出上电? 在下一次寄存器写入时、您是否会看到 OUTP_A 断电、然后 OUTP_B 上电的差异?

    杂散是否会在一段时间后消失、或在400kHz 下继续存在? 您的 FOSC、FPD 和 N 分频器值是多少?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    是的、 在下一次寄存器写入中、断电 OUTP_A 然后加电 OUTP_B 与在一次写入 R44时加电之间存在差异。 这样做+在两篇文章之间加上1毫秒的延迟-没有出现杂散。 但这两篇文章之间没有拖延,似乎就出现了。

    一段时间后、杂散不会消失、即使在更改频率时、杂散也会继续存在。

    Fosc 为50MHz、PFD 也为50MHz。 N 可以是任何值、具体而言、我看到2300 MHz、6300、12550上的杂散、但频率更多。

    另一个要点是、当设备处于冷态时、即在加电后的几分钟内、没有杂散、但在加热至大约35°C 后、然后应用频率变化-杂散会出现。 但在良好的设备上、即使在55°C 时也没有杂散。  

     

    此致、

    Yaacov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaacov、

    这是我们遇到过的一种奇怪的行为、我们目前没有解释或解决方法。 我们将必须进行调试以查看发生了什么。

    由于我们的实验室访问非常有限、恐怕我们无法在短时间内回复您。 我们会将此帖子置于"等待"状态、一旦我们有更新、我们将再次向您发布。  

    感谢您的发帖。