This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1EVM:是否有 Linux SPI 驱动程序 cdcm6208?

Guru**** 2908060 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925443/cdcm6208v1evm-are-there-linux-spi-drivers-cdcm6208

器件型号:CDCM6208V1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

希望将此 CDCM6208器件用作:LVDS 中的160MHz、所有 LVDS 输出、160MHz 直通 FPGA。 此外、80MHz/100MHz 可驱动(2) AFE5832ZBV 从12位模式切换到10位模式。

如果有 Linux 驱动程序(用于我的 DM8148 DaVinci)并且可以获得我所需的配置、我将订购 EVM。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、可以实现您的频率。 没有用于 EVM 的 Linux 驱动程序、但您可以对 SPI 线路进行反激式连接。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在寻找一个 Linux 驱动程序、将其转发给软件开发人员、以便使用此时钟发生器与我的系统配合使用。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们没有 Linux SPI 驱动程序。

    这些产品的典型开发流程为:

    1. 使用 TICS Pro 软件(基于 Windows)配置所需的寄存器设置
    2. 将 TICS Pro 中的寄存器设置导出为文本文件中的十六进制值。 文本文件按寄存器编程顺序打印。
    3. 将十六进制值加载到主机处理器中的某个位置的存储器中、然后使用 SPI 外设写入器件

    过去、我们没有为器件提供 Linux 驱动程序、因为用例通常会加载静态配置文件、并且可能会读取少数寄存器或 I/O 电平来解码状态信息。 但是、如果这严重阻碍了我们器件的开发、我们可以考虑提供这些驱动程序。

    如果您不介意我的提问、您(或您的软件开发人员)对器件驱动程序有什么要求或期望? 例如:

    • 正在加载初始化序列?
    • 更改 PLL 参数、输入缓冲器属性或输出分频器和缓冲器属性?
    • 读取状态寄存器或 I/O 状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经运行了 EVM 软件来了解该部件。

    似乎我无法让该部件实现我的目标:输入160 MHz

    Y4/Y5 = 160MHz 直通

    Y0 - Y3 = 100MHz

    Y6/Y7 = 80MHz/100MHz 可切换。<<<这是软件无法切换的地方。 需要更改 TI AFE5832ZBV 的采样模式

    如果您可以使其正常工作、请向我发送要加载的文件。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    这实际上可以通过将 PS_B 设置为6分频(400MHz)来实现。 Y6/Y7分频器可被设定为4或5来实现100MHz/80MHz 可切换。 尝试在附加文件中的 Y6/Y7框中在100MHz 和80MHz 之间切换频率。

    e2e.ti.com/.../925443-CDCM6208V1-160-in-160-100-80-out.tcs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Works、太棒了! Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是否也可以使用 OE 引脚来栅极 Y0-Y3 100MHz 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    RESETN 引脚或 SYNCN 引脚可用作全局 OE 引脚以启用或禁用所有输出、但就我而言、特定输出没有 OE 引脚。

    此致、
    Hao