This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:抖动清除器功能是否自动工作?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCM6208, LMK05318, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924666/cdce62002-is-the-jitter-cleaner-function-works-automatic

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件: CDCM6208LMK05318LMK04832

你(们)好

我的客户询问 CDCE62002中的抖动清除器功能是否自动工作?

例如,U0P/U0N 和 U1P/U1N 的输出将自动为抖动清除时钟?  

还是可通过开/关功能进行控制?

第二、是否有任何材料显示抖动清除器的工作效果如何?

例如 ,输出抖动将在?%或数字范围内。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过减小 PLL 环路带宽来实现抖动消除器功能、以便输出相位噪声等效地替换为带宽后的 VCO 相位噪声。

    因此、您需要调整环路组件以缩小环路带宽。

    您可以使用 GUI 软件来设计其环路滤波器。

    如需了解更多时钟背景、请观看 TI 高精度实验室的时钟培训视频。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正如您在下面提到的、我的客户问您是否有任何材料显示 CDCE62002的 VCO 相位噪声特性?  

    '通过减小 PLL 环路带宽来实现抖动消除器功能、以便输出相位噪声等效地替换为带宽后的 VCO 相位噪声。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉让您喜欢这个、但 您是否有任何材料显示 了 CDCE62002的 VCO 相位噪声特性

    我认为这将有助于促使客户决定使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    很抱歉耽误你的时间、我不在办公室。 这是数据表中的结果- 6ps 典型 RMS 抖动。

    我找不到 VCO 相位噪声图。 如果性能不够好、请考虑使用 LMK04832等双环路抖动清除器或更新的器件 LMK05318。 CDCM6208的性能也比 CDCE62002稍好。抖动清除器产品系列如下: https://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/products.html

    此致、
    Hao