This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/927540/lmx2491-lmx2491

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492EVM

大家好、

我计划使用 LMX2491 PLL。

我有以下问题:

如果我使用的 VCO 的调谐电压为7V 至10V

那么我必须仅使用有源环路滤波器。 由于芯片由3.3V 电源供电(VCP = 5.5V 最大值)

如果我错了、请纠正我的问题。

此外、请建议将有源环路滤波器配置与此 PLL 配合使用以实现该调谐电压(可考虑宽带宽(无严格的相位噪声规格))

3.使用有源环路滤波器的优点和缺点是什么。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    1、这种情况下需要有源滤波器。

    请阅读 LMX2492EVM 用户指南、原理图中已包含有源滤波器选项。

    3、我认为您别无选择、只能在这里使用有源滤波器、无论有何优缺点。 无论如何、您必须使用低噪声运算放大器来构建有源滤波器。 用户指南建议使用两个运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的回复。

    我可以在两个较高电压的 VCO 之间进行选择、其中需要有源环路滤波器和

     具有无源滤波器的较低电压 VCO。 具有相似的相位噪声规格。

    哪一个可与 LMX2491搭配使用 、以获得最佳杂散和相位噪声性能。

    谢谢

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    无源滤波器更好、没有额外的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。