This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61A2-156M:用于 LVDS 的扩频 OSC

Guru**** 2758495 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922144/lmk61a2-156m-spread-spectrum-osc-for-lvds

器件型号:LMK61A2-156M
主题中讨论的其他器件:CDCE913CDCE6214CDCE6214-Q1

大家好、

我们是否有用于扩展频谱的输出 LVDS 电平的75MHz OSC?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可能可以改用时钟发生器。 有 CDCE913和 CDCE6214。 它们都支持具有 SSC 的 LVDS。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们尝试使用 CDCE6214-Q1。

    您能告诉我该器件是否同时使用 LVDS CLK 和 SSC 吗?

    我在数据表中找不到相关设置。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、它支持 LVDS 输出和 SSC。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能告诉我们数据表中的内容吗、我只能在 PCIe 部件中找到 SSC。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请参阅以下内容:

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    也许我误解了。 请注意、您需要通过 I2C 对器件进行编程、以便获取具有 SSC 的 LVDS 输出。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1.我的客户希望在 LVDS clk = 75MHz 下运行。 我是否需要在 PRIREF 或 SECREF 上连接晶体? 如果需要、如何选择该值?

    2.能否设置 VDD_REF / VDD_VCO / VDDO_12 / VDDO_34 = 3.3V? (LVDS = 75MHz、具有 SSC)

    谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    SECREF 是晶振的输入。 正常的25MHz 晶体将正常工作。 是的、您可以将所有 VDD 引脚设置为3.3V。

    此致、
    Hao