This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:保持功能

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/927604/lmk04826-holdover-function

器件型号:LMK04826

您好!

我的客户已将 LMK04826设置为保持模式、如下所示。

 - 0x14D00、0x14EC0、0x14F7F、0x15005

客户已设置 HOLDOVER _EN = 1和 HOLDOVER VTune DET = 1、但 DAC_TRIP_LOW 和 HIGH 寄存器未设置、因此它们都是0。

 在这种情况下,保持功能如何工作?

 

当客户使用上述设置和 CLKIN_SEL_MODE 的 CLKin1手动设置时,CLKIN 路径是否可以由保持功能自动更改?

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    DAC_TRIP_LOW 指定 从 GND 触发保持的电压。 因此 DAC_TRIP_LOW = n 意味着

    如果 CPout1电压>(n + 1)* Vcc / 64、则输入保持

    DAC_TRIP_HIGH 指定  VCC 中触发保持的电压。 因此 DAC_TRIP_HIGH = n 表示

    如果 CPout1电压<(Vcc -(n + 1)* Vcc / 64)、则输入保持

    换言之、默认值(0)下的 DAC_TRIP_LOW 和 DAC_TRIP_HIGH 是 HOLDOW_VTOT_DET = 1时最宽松的设置。 如果 CPout1电压小于 Vcc/64或大于 Vcc*63/64,Vtune_DET 保持触发器将跳闸

    由于 CLKIN_SEL_MODE 设置为"CLKin1手动"、因此如果检测到保持条件、器件将从 CLKin1切换到保持模式、并且当器件离开保持模式时、它仅切换回 CLKin1。 除非 CLKIN_SEL_MODE 设置为"auto"模式、否则不会更改 CLKIN 选择。

    此致、