This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:错误回读@+75°C

Guru**** 2948630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924962/lmx2594evm-wrong-read-back-75-c

器件型号:LMX2594EVM

您好!

为了了解 LMX 的状态、我想回读 R110寄存器(Rb_LD_VTune)时遇到问题。 我使用自己的脚本来控制运行正常的 LMX。

当我超过+60°C 时、R110寄存器只为我提供两个答案:0或1。 我仍在调查此问题(可能是我的脚本,但我对它有信心),但我想知道您是否已经注意到此问题,以及您是否有解决方案?

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    您是说您得到的是0x0还是0x1、而不是0x2 (=锁定)? 如果您将 MUXout 配置为锁定检测输出、它是否会说锁定? LD_DLY 的设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    没错、我不读取0x2 (甚至是0x3)、而 LMX 被锁定(在相同的配置中、锁定检测为高电平)。 我不使用 LD_DLY、因此该参数等于0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    据我所知、R110和 MUXOUT 之间的锁定检测算法不同。 如果您使 LD_TYPE = 1、MUXOUT 会准确反映真正的锁定状态。 我不知道、如果您在60C 时重新校准器件、R110将再次报告锁定情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!


    最后、我发现了问题:SPI 链路对温度很敏感。 降低时钟速度可解决此问题。 很抱歉、干扰、这是我的故障。

    此致、

    斯特法内