This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:通过直流耦合连接 LVPECL

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/927166/lmk04826-lvpecl-connection-with-dc-coupling

器件型号:LMK04826

您好!

 

我的客户将 LMK04826 CLKout11连接到另一个具有直流耦合的 LMK04826 CLKin0、如下所示。

实际上,在我的客户评估下,它似乎运行良好。

尽管 LMK04826数据表仅显示交流耦合示例、但这种直流耦合的工作方式是否没有问题?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    LVPECL 端接电压定义为 VCC-2V、我们使用240Ω Ω 至 GND 偏置来模拟1.3V 共模。 LMK0482x 输入电压共模大约为1.6V 或1.7V 标称值(大约为 VCC/2)、这会在 PVT 上略有变化、可能±100mV。 直流耦合 LVPECL 可能仍适用于大多数器件、因为1.3V 共模应处于输入级可接受的范围内、但我们尚未测试或确定该配置的特性。 请注意、在 MOS 模式下、在 CLKinX 上添加100Ω Ω 将防止 LOS 检测工作(如果使用)。

    总之、TI 无法推荐直流耦合 LVPECL 配置、因为它尚未经过全面测试或表征、即使它可能可以正常工作。 数据表图25的配置是 TI 建议的 LVPECL 连接。

    HSDS 8mA 输出格式与 CLKIN/OSCin 输入具有相同的标称共模电压、与 LVPECL (~4fs rms 差100Hz - 20MHz)具有相当的相位噪声性能、并且只有一个用于直流终端的外部组件(100Ω Ω 电阻器)。 如果您的客户确实选择直流耦合、而不是 TI 推荐的任何配置、那么从理论上讲、HSDS 8mA 比 LVPECL 更适合、因为共模电压更接近输入的自偏置电压。

    此致、