This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:具有数字输出的频率检测

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/927021/lm567c-frequency-detection-with-digital-output

器件型号:LM567C

大家好、团队、

我对一个我不熟悉的应用有一个简短的问题。 我们正在寻找具有数字输出的频率检测电路。 在这样的应用中、您对 LM567C 有什么看法?

现在、我正在努力寻找频率阈值检测器的解决方案。  我有一个传感器、可提供方波 50%占空比0-10Hz。 我需要一个在 输入频率大于1.2Hz 时提供数字输出高电平信号的电路、在输入低于0.8Hz 时提供数字输出低电平的电路。

您是否知道您是否有任何电路可以检测到这一点? 我已经了解过频率-电压转换器、但它们在这些低频范围内的工作似乎非常糟糕。 如果可能、我希望避免使用 MCU 执行此任务。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    恐怕 LM567C 不支持这样的迟滞。 它只能检测输入频率是否在一个频段内。  

    此致、
    Hao