This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:A 稳态模式下的最大频率

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926711/tlc555-maximum-frequency-in-a-stable-mode

器件型号:TLC555

您好!

我对 TLC555的工作特性有疑问。

 

数据表指出、A 稳态模式下的最大频率最小值为1.2MHz、典型值为2.1MHz。

这是否意味着最大频率(在 A 稳态模式下)为1.2MHz 的器件可能会由于变化而存在?

  

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    没错。 由于器件的变化、某些器件的最大频率可低至1.2MHz。 器件的典型值为2.1MHz、但您将看不到最大频率低于1.2MHz 的器件。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlyne-San

    感谢你的答复。

    我知道。

    最棒的

    Kurumi Hasegawa