This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:在 LMH1981和 LMK05028的情况下设置 TICS Pro 寄存器

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMH1981, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926370/lmk05028-tics-pro-register-setting-in-case-of-lmh1981-and-lmk05028

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMH1981LMH1983

大家好

如果我们问 LMK05028、您会介意吗?
我们的客户考虑将 LMH1981和 LMK05028用于12GSDI、如下所示:
https://www.ti.com/lit/an/snaa314/snaa314.pdf

对于视频时钟,在视频时钟同步结束时,这些时钟应该不会出现短缺或多余,即使使用一个时钟也是如此。
例如   、对于 SD 视频 480i59.9、 我们希望确认   从水平同步输出生成27MHz。
  一个周期的水平同步输出包含1616的27MHz 时钟。
在这种情况下,水平同步输出将为15.734kHz,因此为了生成27MHz,我们必须设置分频器208次。->VCO=5616MHz


我们对 TICS Pro 寄存器设置有疑问。
我们是否应该 参考视频格式来了解上述设置?
如果您有一些 TICSPro 的计算格式、您能与我们分享吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotak、  

    我们还没有计算出的视频格式设置、但软件应该能够处理这一问题。 只需输入5028所需的输出频率(27MHz 是一个、大概也是148.5或148.35?) 然后单击"计算频率"。 GUI 将让您了解配置是否可行。  

    它将使用的简单规则是频率是否可以从"2个唯一频域"生成。 由于 LMK05028具有2个 VCO、因此它可以从这2个 VCO 进行分频。  

    另一个需要记住的芯片、它以前用于视频格式、与 LMH1981 - LMH1983一起使用。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本