This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:UL 认证

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920532/bq32000-ul-certification

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件: TPS65218

大家好、

您能否提供 BQ32000DR 的 UL 认证文档?

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    车道将于明天返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我注意到该主题是 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/919049的帖子。 我将关闭此线程并继续对另一个线程做出响应。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的支持。

    我的客户需要所用器件的 UL 认证数据。

    由于在为 BQ32002DR 提供 UL 证书方面存在延迟、客户正在考虑将 BQ32000DR 作为 BQ32002DR 的替代产品。

    请提供器件的 UL 认证数据。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的支持。

    您能否提供 BQ32000DR 的 UL 认证?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我已提交了索取资料的内部请求。 我将在下周初收到一份答复。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    有更新吗?

    谢谢、此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    很抱歉耽误你的时间。 仍在等待内部团队的回复。 我刚刚给他们发送了另一封提醒。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    是否有更新?

    客户仍在等待 BQ32000DR 的 UL 认证。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    负责的团队尚未响应我关于 UL 认证数据的请求。 让我通过另一个渠道再向他们发送一个请求。

    我假设 BQ32000未经 UL 认证、但我需要后端团队进行确认。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    客户已在 UL 产品 iQ 网站上检查 BQ32000DR、如下所示。

     因此、他们认为 BQ32000DR 已经过 UL 认证。

    客户期待 TI 的回复。  

    请参阅信息技术设备(包括电气业务设备-组件)的一般信息

    德州仪器公司

    E338656

    MS 8712

    12500 TI Blvd.

     美国德克萨斯州达拉斯 75243  

    具有锂电池反向充电保护功能的集成电路、型号 TPS36XX、其中"XX"可能是00、06、10、13、17、 18、19或20 -可能具有附加后缀(与安全无关)

    具有锂电池反向充电保护功能的集成电路、型号 TPS65218、VF1111、SNE8038 -可能具有附加后缀(与安全无关)

    具有锂电池反向充电保护和音频放大器的集成电路。BQ32000D、  BQ32000DR、 BQ32001DSUR、 SN84011DSUR、  SN91013DR、 SN97006DSUR

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的更新。 很高兴知道 BQ32000可以满足客户对 UL 认证的需求。 我将告诉您 TI 客户支持中心的回复。

    此致、
    通道