This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:计时变化

Guru**** 2929350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926053/lmc555-timing-variations

器件型号:LMC555

大家好、

我的客户正在使用 LMC555C 进行10秒计时器一次性使用案例。 在他们的原理图中、RC 上拉至输出、而不是 VCC、如我们的应用电路所示。 它们将8.66M 和1uF 组合用于时间常数。

1.这是具有上拉至输出还是会导致变化的有效设计?

2.他们尝试更改为866k 和10uF、这实际上将计时器平均响应更改为~14秒。 这是否可能与上述问题有关? 是否有 R 的幅度建议?

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    连接到 OUT 的 RC 通常是50%占空比 A 稳定设置(非一次性、请参阅数据表中的图17)。 如果引脚2 (触发器)是单独连接的、则是一次性设置、放电时间更长。 如果在脉冲最后一端的大约20秒内出现重新触发,则该脉冲将会更短,因为计时电容器尚未恢复到零电压。  

    在第二种情况下、由于部件的容差、RC 常数可能实际上不是10秒。

    最棒的

    Katlynne Jones。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的回复!  

    好的、明白了。 该原理图与图3设置完全匹配、但 R_A 连接到输出而不是 V+。 是否有任何可能由此产生的不稳定? 客户是否应更改以匹配图3?

    -簧片