This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:配置

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926427/lmx2491-configuration

器件型号:LMX2491

大家好、

我的客户使用 LMX2491 生成1.5G -1.5125GG 连续三角波 FM 信号。 通过 TICS 软件生成 R141-R0寄存 器后、将寄存器配置复制到 MCU 程序中、并使用 MCU 配置 LMX2491 (从 R141逐个降序到 R0、并使用示波器测试 SPI 信号符合预期)、 但 LMX2491 未锁定(外部 VCO 频率不变)、 LMX2491的电流 不变(3mA)。 以下是硬件电路和 TIC 配置、请帮助了解原因。 非常感谢。

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    3mA 似乎是断电电流。 器件通过软件断电或 CE 引脚为低电平。