Other Parts Discussed in Thread: LMX2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2491 大家好、
我的客户使用 LMX2491 生成1.5G -1.5125GG 连续三角波 FM 信号。 通过 TICS 软件生成 R141-R0寄存 器后、将寄存器配置复制到 MCU 程序中、并使用 MCU 配置 LMX2491 (从 R141逐个降序到 R0、并使用示波器测试 SPI 信号符合预期)、 但 LMX2491 未锁定(外部 VCO 频率不变)、 LMX2491的电流 不变(3mA)。 以下是硬件电路和 TIC 配置、请帮助了解原因。 非常感谢。
此致、
Amy