This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:更改 SPI 频率

Guru**** 2540030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, USB2ANY, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/926184/lmx2592evm-changing-spi-frequency

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2592

你(们)好

我想更改 LMX2592EVM 电路板的 SPI 频率、我知道最大速率为8MHz。 该值的原因是什么?  

我使用的是 TICSpro 软件和 USB2ANY。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事下周一会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lzik、

    LMX2592 SPI 时钟频率可能高达100MHz。  

    如果您使用 USB2ANY 对 LMX2592EVM 进行编程、则最大 SPI 速度仅为125kHz。 这受到 USB2ANY 中 MCU 的限制。 此速度不可配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进行了一些挖掘、发现该文档涵盖了 USB2ANY 的 API。 可以使用以下命令更改 SPI 时钟速率:

    问题是是否可以通过 TICSPPro 设置访问 USB2ANY API

    这对我们来说非常重要、因为我们在处理低速 SPI 速率时会看到与锁定时间相关的问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lzik、

    TICS Pro 使用 USB2ANY 对 EVM 进行编程、TICS Pro 无法更改 USB2ANY 的固件。  

    建议您在放大器论坛上发帖、了解如何更改 USB2ANY 的编程速度。