This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:TICSPRO 软件配置

Guru**** 2659285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925928/lmk04828bevm-ticspro-software-configuration

器件型号:LMK04828BEVM

您好!

我一直在尝试为我的应用配置 TICSPRO 软件。
它需要100MHz 的输入频率(OSC_IN)并且应该产生14、80MHz 的输出时钟、此时钟与输入基准时钟相位同步。
是否必须遵循任何 TICSPRO 配置设置或编程顺序。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在下一个工作日之前回来与您进行洽谈。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    我建议在`Set Modes`页面上设置`S单环路0延迟`。 单击此按钮将配置 PLL1断电、并通过反馈多路复用器将 CLKout6或 CLKout8设置为 N 分频器反馈源。 VCO=2400MHz 可实现100MHz 相位检测器和80MHz 输出。 通过将 SDCLKoutY_MUX 设置为`Device Clock`(0x0)、可以将 SDCLKout 输出配置为输出与 DCLKout 输出相同的输出频率。 在所有 DCLK 分频器设置为30且数字和模拟延迟设置为相同设置或禁用的情况下、如果您同步所有 DCLK 分频器、零延迟环路应将它们拉至与100MHz 输入时钟相匹配的可预测相位对齐。

    在演示中、我建议切换`User Controls`页面中的`reSET` CONTROL (0→1→0)、然后切换 CTRL+L 以写入所有寄存器(或者您也可以单击等效的工具栏功能)。 您还可以从`File`菜单中将寄存器设置导出为十六进制数据、并将数据保存在建议的寄存器编程顺序中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我在 TICSPRO SW 中尝试了上述配置。

    我已将 OSCin 设置为100MHz、将 MODE 设置为单环路0延迟、并禁用了所有数字和模拟延迟、将时钟分频器设置为30。

    但是、我将 VCO/时钟除数频率设置为3000MHz、将所有时钟输出设置为100MHz。 相反、我需要所有时钟输出为80MHz

    是否缺少任何设置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleena、

    抱歉、我忘记了澄清重要的指令:将 SYSREF 分频器设置为100MHz (24分频)、设置 SYSREF_PD = 0、并在 PLL 页面上设置 FB_MUX 以使用 SYSREF 分频器。 将 N 分频器设置为1。 然后、在 VCO_MUX 被设定为 VCO0时、将 VCO 频率设定为2400MHz。 此外、为了确保 VCO 校准算法正常运行、设置 PLL2_P = 2和 PLL2_N_CAL = 12。 现在、将所有输出分频器设置为30应该会产生所需的80MHz 输出。

    使用 SYSREF 分频器作为到 PLL2的反馈路径的优势在于、您还可以配置 SYSREF_MUX、以将同步事件重新计时到 SYSREF 分频器输出的上升沿、该上升沿必须与 OSCin 输入同相。 这样、同步过程就微不足道:

    1. 根据需要设置器件时钟上的所有数字延迟(这可能需要进行一些手动调优)、并确保每个时钟的 DDLY_PD 设置为0
    2. 为所有输出通道设置 SYNC_DISx = 0
    3. 设置 SYNC_MODE = 1 (引脚)、SYSREF_MUX = 1 (时钟恢复同步)
    4. 切换 SYNC_POL 0→1→0
    5. 为所有输出通道设置 SYNC_DISx = 1、以防止意外的同步事件

    此致、