This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913-Q1:工作温度范围

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913-Q1, CDCE913-Q1, CDCE6214-Q1, CDCEL937-Q1, CDCS503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925944/cdcel913-q1-operational-temperature-range

器件型号:CDCEL913-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE913-Q1、 CDCE6214-Q1、 CDCEL937-Q1、 CDCS503-Q1

你(们)好

CDCEL913-Q1的工作温度范围仅为-40~85 μ A、而 CDCE913-Q1为-40~125、您能告诉我原因吗? 是否有温度范围为-40~105或125的替代器件? 此器件的输入为19.2M LVCMOS、输出为12.288M LVCMOS、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这两个器件根据差分 Q 级合规性进行了验证。 如果您需要1.8V 内核/输出电压和105摄氏度温度范围、则可以改用 CDCE6214-Q1。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的快速反馈。 但6214比 CDCEL913-Q1贵得多、CDCEL937-Q1如何? 但它仍然具有太多的 PLL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCEL937-Q1也将起作用。 然后是 CDCS503-Q1、但该器件仅支持3.3V 电压。

    此致、
    Hao