This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:较大周期(大电阻器/电容器值)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925886/tlc555-large-periods-large-resistor-capacitor-value

器件型号:TLC555

您好!

我的客户希望在 TLC555上等待大约2分钟。  为了实现这一点、您必须具有多个串联电阻器和多个并联电容器。 在执行此操作时是否存在任何问题?

MΩ、当 μF 常数为100秒时、我认为理论时间常数在 R 为10k Ω 且 C 为10k Ω 且 R 为1 MΩ μF 且 C 为100 Ω 时相同。  您是否建议使用哪种值?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想要将 多个电阻器串联、多个电容器并联、以便获得120秒的精确时间? 请记住、由于您使用的零件的公差、时间常数不能精确。 但是、将多个电阻器串联和多个电容器并联时没有其他问题。  

    较高的电阻最终会导致泄漏问题、但10MΩ Ω 通常是可以的。 这两种组合都可以正常工作。  

    最棒的

    Katlynne Jones