This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:最大基准输入功率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01346, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924131/lmx2595-maximum-reference-input-power

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:TIDA-01346

您好!

我对进入基准输入(OSCinP/OSCinM)的最大功率在100MHz 时是多少感兴趣。

这是一个50欧姆系统、OSCinP 和 OSCinM 引脚通过一个0.1 μ F 电容器进行交流耦合、并将50欧姆电阻分流至接地。 我的100MHz 基准源是单端的、因此仅驱动 OSCinP 引脚。

数据表将最大驱动电平指定为2Vpp (50欧姆系统中为+10dBm)、但我想用更接近13dBm 的功率来驱动它。 这会是个问题吗? 它在什么功率级别会成为问题?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我的同事下周一会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    不建议在技术规格之外操作部件。 一方面、器件可能无法按预期工作。 另一方面、它可能会对器件造成长期甚至直接的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我知道 TI 不建议使用超出其指定限值的器件。 但是、TI 确实没有为 LMX2595的 OSC 输入指定绝对最大额定值。 此外、如果您还记得、在我们一段时间(2019年2月25日)之前关于 OSC 输入功率 A 的讨论中、您提到对于 TIDA-01346设计、Dean 专门从 OSC 输入中移除了51欧姆分流电阻器、以提高在输入端看到的电压。

    那么、我的问题是:OSC 输入上的+10dBm (1Vpk)是否是硬性限制、绝对最大额定值? 如果我施加+13dBm (1.4Vpk)的电压、器件是否会损坏?

    我不想在 OCXO 和 LMX2595 OSC 输入之间放置一个3dB 衰减器、因为它会降低我极低噪声的 OCXO (Wenzel Golden Citrine)的 SNR、从而降低噪声性能。 另一方面、我讨厌烧毁我美丽的 LMX。 如果您有一个可以推荐的限幅器、它不会降低 OCXO 噪声、尤其是在关键的100Hz 偏移附近、请告知我。

    如果可能的话、我们还能得到 Dean 对此的看法吗?

    再次感谢您、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于单端输入、最大值为 为2Vpp。 对于13dBm 信号、电压摆幅将为2.8Vpp、我认为这里的容差太大。  

    我不知道3dB 衰减器对合成器相位噪声的影响有多大、我希望它是最小的。 也许您可以考虑使用平衡-非平衡变压器来降低 LMX 器件的电源输入。 这个 ADT2-1T+ 看起来不错、成本相对较低。