Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01346, LMX2595
主题中讨论的其他器件:TIDA-01346、
您好!
我对进入基准输入(OSCinP/OSCinM)的最大功率在100MHz 时是多少感兴趣。
这是一个50欧姆系统、OSCinP 和 OSCinM 引脚通过一个0.1 μ F 电容器进行交流耦合、并将50欧姆电阻分流至接地。 我的100MHz 基准源是单端的、因此仅驱动 OSCinP 引脚。
数据表将最大驱动电平指定为2Vpp (50欧姆系统中为+10dBm)、但我想用更接近13dBm 的功率来驱动它。 这会是个问题吗? 它在什么功率级别会成为问题?
谢谢、
Tony