This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25084:如果器件是在无铅日期之后制造的、那么器件上的生产日期代码是什么?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922889/cdcvf25084-what-is-the-date-code-on-the-device-if-it-was-manufactured-after-the-lead-free-date

器件型号:CDCVF25084

大家好、

我有一位客户、他们认为以下器件应该符合 RoHS 标准。

他们希望将其移动到不同的零件库中。 如果器件是在无铅日期之后制造的、您可以帮助提供该器件的生产日期代码吗?

PN:

CDCVF25084PWR

 

器件标识:

CK084

(标识) 88K

A5ER

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    后端团队正在研究它。 他们应在接下来的几天内提供一些信息。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    团队中有什么问题吗?  

    我想在本周再次与客户联系。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    后端团队仍在调查。 我刚才又对它们执行了 ping 操作。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于此器件的使用年限、后端团队无法提供有关 RoHS 转换的其他信息

    此致、
    通道