我在 PLLATINUM 工具中仿真了 LMX2820 (内部 VCO)、并将我们的100MHz OCXO 作为8.7GHz 至14.8GHz 频率范围的基准、并实现了以下相位噪声结果。
| 偏移(Hz) | 相位噪声(DBC/Hz) | |
| 100MHz OCXO (参考) | LMX2820 @ 14.8GHz |
|
| 1 | -90 | - |
| 10. | -123. | - |
| 100 | -130 | -90 |
| 1K | -160 | -100 |
| 10k | -172. | -109. |
| 10万 | -178. | -109. |
| 250k | -178. | -109. |
| 50万 | -178. | -114 |
| 1M | -180 | -122. |
在500kHz 偏移时、14.8GHz 频率下的相位噪声约为-114dBc/Hz、但在8.7GHz 至14.8GHz 频率范围内、500kHz 偏移时的相位噪声需要小于-125dBc/Hz。
在采用内部 VCO 的8.7GHz 至14.8GHz 频率下、在500kHz 至1MHz 偏移时、是否有任何方法可实现小于-125dBc/Hz 的相位噪声。
如果无法使用内部 VCO、请为 LMX2820建议任何合适的外部 VCO 配置以实现上述规格、同时、低于100KHz 偏移的相位噪声不得从先前的结果中降低。
注意:附加的模拟文件供参考。