This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:相位噪声改进建议/外部 VCO

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925329/lmx2820-suggestions-for-phase-noise-improvement-external-vco

器件型号:LMX2820

我在 PLLATINUM 工具中仿真了 LMX2820 (内部 VCO)、并将我们的100MHz OCXO 作为8.7GHz 至14.8GHz 频率范围的基准、并实现了以下相位噪声结果。

偏移(Hz) 相位噪声(DBC/Hz)
100MHz OCXO (参考) LMX2820 @ 14.8GHz
1 -90 -
10. -123. -
100 -130 -90
1K -160 -100
10k -172. -109.
10万 -178. -109.
250k -178. -109.
50万 -178. -114
1M -180 -122.

在500kHz 偏移时、14.8GHz 频率下的相位噪声约为-114dBc/Hz、但在8.7GHz 至14.8GHz 频率范围内、500kHz 偏移时的相位噪声需要小于-125dBc/Hz。

在采用内部 VCO 的8.7GHz 至14.8GHz 频率下、在500kHz 至1MHz 偏移时、是否有任何方法可实现小于-125dBc/Hz 的相位噪声。

如果无法使用内部 VCO、请为 LMX2820建议任何合适的外部 VCO 配置以实现上述规格、同时、低于100KHz 偏移的相位噪声不得从先前的结果中降低。

注意:附加的模拟文件供参考。

e2e.ti.com/.../LMX2820.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pathamuthu、

    在8GHz 输出下、500kHz 偏移时的 PLL 噪声为-120dBc/Hz、这意味着环路滤波器带宽必须小于500kHz、以便从 PLL 中降低相位噪声。

    但是、这也意味着500kHz 偏移时的 VCO 相位噪声应优于-125dBc/Hz、以便 VCO + PLL 噪声将为-125dBc/Hz 或更高。

    内部 VCO 相位噪声不会优于-125dBc/Hz、因此您必须使用外部 VCO 来满足您的目标。 在100kHz 和500kHz 偏移时、VCO 必须满足相位噪声要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    是否可以通过将环路带宽增加到1MHz 左右来实现高达1MHz 的更佳相位噪声?

     
    此外、请通过将环路带宽增加到1MHz 来指定所有限制是什么?
     
    2.是否可以测试 相位噪声性能和 PLL 在1MHz 或以上环路带宽下的稳定性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pathamuthu、

    在1MHz 偏移时、VCO 相位噪声优于 PLL 噪声、我们应降低环路带宽以降低 PLL 噪声。 因此、1MHz 偏移时的相位噪声将等于 VCO 相位噪声。 在14.8GHz 输出下、如果我们具有窄环路带宽、1MHz 偏移时的-124.4dBc/Hz 是我们可以获得的最佳结果。

    请阅读我的博客、了解环路带宽与 PLL 噪声和 VCO 噪声之间的关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要问关于 Pathmuthu 先生的这个问题。

    您是否有任何参考设计或应用手册要将外部 VCO 与 LMX2820搭配使用、以获得300-500kHz 以上的更佳相位噪声。

    如果您有 VCO 器件、请推荐一些应用电路。

    我们的最终输出频率范围为8.7至14.7GHz、供您参考。

    此致、

    Sugumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugumar、您好!

    目前、我们没有此应用的任何配套资料。

    通常、当使用外部 VCO 时、该 VCO 的相位噪声应满足您在相关偏移频率下的相位噪声要求。 在这种情况下、您选择的 VCO 在500kHz 偏移时的相位噪声应优于-125dBc/Hz。 根据 VCO 的 Vtune 电压要求、您可能需要使用有源环路滤波器、因为 LMX2820的电荷泵仅为2.5V。