This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:呼叫过程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/925086/bq32000-calling-procedure

器件型号:BQ32000

我希望我的 DSP (F28035) 可以通过 I2C 读取/写入 BQ32000的寄存器。

在为 BQ32000编码我的程序时、我们是否需要遵循任何编码程序?

一个32.768kHz 晶体振荡器被连接至 BQ32000。

如何使其开始工作? 我们如何知道它在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于基本功能、只需向寄存器0x00至0x06写入即可。 确保在寄存器0x01[7]中写入= 0。

    BQ32000具有一个集成晶体振荡器来驱动 32.768kHz XTAL。  

    加电后、使用所需的寄存器写入来初始化器件。 然后、您可以尝试从器件读取时间、以查看其是否正在正确更新。

    此致、
    通道