This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:将时钟输出设置为高阻抗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924801/cdce6214-q1-set-clock-outputs-to-high-impedance

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好、TI 团队、

就我所见、用户只能使用时钟输出禁用功能来选择高或低静音级别。 是否还可以将 CDCE6214的时钟输出设置为高阻抗(例如、通过禁用所有内部驱动器)?

提前感谢、

Jonas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    是的、您可以通过设置 CHX_PD 位来关闭整个通道。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。 我的问题与通道断电时输出的状态更相关。 在断电期间、它们是否会处于高阻抗状态?

    此致、

    Jonas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    是的。 当所有驱动器断电时、输出将处于高阻态。

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美。 感谢您的快速帮助!

    此致、
    Jonas。