This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:LMX2694合成器

Guru**** 2984210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924593/lmx2694epevm-lmx2694-synthesizer

部件号:LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

如果我将跳线从 CSB、SDI 和 SCK 焊盘(评估板 LMX2694EPEVM)连接到另一个板上的合成器 LMX2694、那么 TICS 软件是否能够锁定频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacquot、

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否尝试将 LMX2694EPEVM 连接到其他微控制器?

    如果是、LMX2694需要 SDI、SCK 和 CSB 对器件进行编程。 因此、只要您的微控制器能够满足数据表中的时序要求、您就可以使用该微控制器对 LMX2694进行编程。

    谢谢、

    Vibhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacquot、

    您可以将从 CSB、SDI 和 SCK 测试点的导线焊接到另一个电路板上、USB2ANY 应该能够同时对两个器件进行编程。  

    如果您不想在 TI EVM 上对器件进行编程、请移除 R4、R5和 R6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想您已经回答了我的问题。

    我使用 LMX2694构建另一个射频 PWB、我尝试使用 USB2ANY 和 TICS 软件通过 TI EVM 的 CSB、SDI 和 SCK 测试器件。

    从电子邮件锁定设备似乎没有问题。 谢谢你。

    Jacquot