This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:编程寄存器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923284/bq32002-programming-registers

器件型号:BQ32002

大家好、

我将 BQ32002用于实时时钟应用。 在读取数据表时、我找到了用于设置时间和日期的寄存器。 由于每一个寄存器都有第二、分钟、小时和日期设置、我对这些寄存器的写入和读取有疑问。 在写入这些寄存 器时、如果我从地址0x00开始连续写入两个8位数据、则第二个8位数据将自动转到地址0x01处的寄存器。 此外、如果我从0x02开始的地址读取并发出32个时钟周期、我是否能够获得高达0x05的寄存器数据。 或者、我是否需要为每个寄存器单独执行一次写入和读取操作。

谢谢你

葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我的同事明天会回来。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    是的、在没有停止条件的情况下、器件将自动读取/写入下一个寄存器地址。 请参阅数据表第7.5节、即图6和7

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的支持。 现在、我很清楚。

    谢谢、

    葡萄园