请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 大家好
如果我们问 LMK03328、您会介意吗?
有描述、
"如图85所示、PDN 引脚可保持悬空、从外部上拉至 VDD、
或由主机控制器驱动以满足系统中的时钟定序要求。"
PDN 引脚可保持悬空并 从外部上拉至 VDD。
那么 、为了 实现稳定性、浮动和上拉之间的建议是什么?
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hirotaka-San、您好、
如果您使用的是单电源、即所有电源引脚以相同的速度斜升、则可以使引脚保持悬空。
但是、如果电源引脚以不同的速度斜升、则可能需要通过在接地端添加电容器来减缓 PDN 引脚斜升。 您仍然可以使用200kOhm 内部上拉电阻器并选择较小的电容器、或使用外部上拉电阻器。 这实际上只会影响该引脚的斜升速度-它决定电容器充电的电流。
此致、
Hao