This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:以2500MHz 基准电压和250MHz PFD 频率驱动 LMX2572EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924517/lmx2572evm-driving-lmx2572evm-with-2500-mhz-reference-and-250-mhz-pfd-frequency

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572LMX2594

您好!

我计划在 我的设计中使用 LMX2572 PLL 芯 片、现在我将订购 LMX2572EVM 以首先研究其性能。

问题:

我将以 250MHz 的基准驱动 LMX2572EVM、并在输出端获得250MHz 的频率。 我将使用整数模式下的芯片、我也希望将 PFD 频率设置为250MHz。 在我看来、这种情况对您的芯片来说是可以的。 是否有任何误解? 我能否使用 LMX2572EVM 演示板测量此场景?

此致

Ali Kemal Kazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这仅在 FPD = 125MHz 时才可行、因为如果 FPD = 250MHz、N 分频器太小。 您可以下载 TICS Pro 并围绕它进行测试、以检查所需配置的可行性。

    您会考虑使用 LMX2594吗? 此器件可支持您的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Noel。 LMX2594是我的下一个选择。 我假设 LMX2572也具有相同的功能、但似乎没有。 再次感谢。