This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:5V 工作电压?

Guru**** 2928190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924661/lmx2492evm-operate-with-5v

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492LMX2595

是否有方法以 5V 电压运行 LMX2492EVM?

Thx 提前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    "对 Vcc_5V SMA 连接器施加5V 电压。 板载 VCO 和可选运算放大器需要5V 电源、而板载 XO 和 LMX2492需要3.3V 电源。 板载 LDO 将5V 电压调低至3.3V 切勿对 Vcc_5V SMA 连接器施加超过6V 的电压、否则 LDO 将损坏。 电路板的总电流消耗约为240mA。"

    来自 LMX2492EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snau160e/snau160e.pdf)的"2.2电源"部分。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我打算问一下 LMX2595 EVM。   我可以 通过将+连接到 Vtune-TP 和-连接到 GND-TP、忘记 Vcc SMA 输入并自行限制电流来使用5V 电压吗? 是这样吗?

    最佳/wk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    您无法执行此操作。 必须为器件提供3.3V Vcc。

    谢谢、

    Vibhu