This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:状态机时钟如何影响锁定检测延迟?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924362/lmx2594-how-state-machine-clk-impacts-on-lock-detect-delay

器件型号:LMX2594

您好、TI 专家、

 从 lmx2594 7.3.2.5状态机时钟的数据表中可以看出、该时钟对锁定检测延迟有影响。它有何影响?

这与 LD_DLY 有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    状态机时钟将影响 VCO 校准时间、因此会影响整体锁定检测时间。  

    LD_DLY 是 VCO 校准完成后添加的特定延迟时间、以避免锁定检测电路切换为低电平和高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     根据数据表、lmx2594的最大基准频率为1400M。 由于某些原因、我的基准必须是1474.56M、  这一点超出了范围、芯片是否正常工作?或者我必须 添加一个额外的分频器、这可能 会使 基准相位噪声恶化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不建议在超出规格的情况下运行器件。 我想您最好将其分频至低于1400MHz。  

    如果1474.56MHz 时钟来自时钟器件、则在将其馈送到 LMX2594之前应轻松地将其分频。 分频器将在远端增加噪声(增加本底噪声) 、这对 LMX 来说不是问题、因为环路滤波器带宽小于远端偏移频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

      好的、我明白了。谢谢。