This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:斜升功能

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/924511/lmx2595evm-ramping-function

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595、

我需要在超过1000us 的时间内生成500MHz 至4000mhz 的线性调频脉冲信号。 使用 LMX2595是否可以做到这一点、如果可以、如何在 TICS Pro 软件中进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    LMX2595数据表的"7.3.14斜升功能"部分介绍了斜升功能。

    此外、《LMX2595EVM 用户指南》的"附录 F"提供了设置斜坡的示例。 (https://www.ti.com/lit/ug/snau219b/snau219b.pdf)

    您的步长是多少?

    可能无法在如此大的范围内实现斜坡、因为需要更改输出上的通道分频器。 例如、如果通道分频器为2、则可以在 VCO 频率为7500MHz 至10000MHz 之间斜升、以提供输出频率3750MHz-5000MHz。 由于这是在 VCO 范围内且范围较大、因此您还需要每30MHz 至40MHz 校准一次 VCO。

    现在、如果您将信道分频器设置为4、并将频率从7500MHz 斜升至15000MHz、您将获得1875MHz - 3750MHz 的频率。

    谢谢、

    Vibhu