This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LXM2595

Guru**** 2599615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594EVM, LMX2595EVM, TIDA-01410, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922781/lmx2595-lxm2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594EVMTIDA-01410TICSPRO-SW

你好。

我对 LMX2595有一些疑问。

1) 1) LMX2595的锁定时间通过 PLLatinum 仿真工具计算得出。 但对于高于15GHz 的频率、锁定时间可能是多少。 我的意思是、一旦 VCO 频率加倍、锁定时间会产生什么影响。  

2) 2)对 LMX2595进行编程时、建议先传输 MSB。 现在、在这种情况下、让我们考虑我需要传输0X00251C。 那么、我应该在开始时进行编程以传输1C。

3) 3)我正在尝试重复此设计、无需额外的连接器。 任何 PCB 指南和光绘文件以供参考。

4) 4)高频时的输出功率水平非常低。 希望在 LMX2595的输出端使用低噪声放大器来达到所需的功率水平。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    1. 倍频器不是环路的一部分、不应在锁定时间中发挥作用。
    2. 0x00251C =>将数据0x251C 编程到寄存器 R0中。 0x251C = 0010 0101 0001 1100二进制。 您必须对 D15=0、D14=0、D13=1、D12=0进行编程... D3 = 1、D2 = 1、D1 = 0、D0 = 0。 请参阅"图1. 串行数据输入时序图"。
    3. LMX2595EVM 或 LMX2594EVM Altium 和光绘文件可在产品文件夹中找到。
    4. 输出功率随频率以及布线匹配和布线长度而变化。 为了获得最佳输出功率、可以缩小 PCB 上的布线。 TIDA-01410针对短迹线和更好的输出功率进行了更好的优化。

    谢谢、

    Vibhu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    1) 1)我接受倍频器不是环路的一部分、但一旦频率加倍、就会影响锁定时间。 我之所以计算此值、是因为在我的应用中、我启用了 VCO 倍频器、因此对于加倍的频率、将对锁定时间产生任何影响。 具体而言、8GHz 时的锁定时间对于16GHz 是不同的?? 是这样。。。  

    2)但在编程时、我需要以二进制格式进行传输。 我是说在从主器件到从器件(LMX2595)进行传输之前将十六进制格式转换为二进制格式? 此外、正如您之前提到的、只有0x251C 被转换为大约16位的二进制数。 但一般来说、总共要传输24位数据呢?

    感谢您的耐心回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    1. 是的、正确、锁定时间将不相同。 模拟稳定时间会有所不同。 但是、这会因情况而异、具体取决于您的起始频率。 准确估算锁定时间的最佳选择  是使用 www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW 工具。
    2. 您将使用 SPI 对器件进行编程、因此、您自然需要在 SDI 上一次发送一个由 SCK 计时的位。 是的、如果看时序图、您会发现需要写入一个位来进行读写复制、写入一个7位地址和一个16位寄存器。 我相信24位是正确的。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1) 1) TI 建议在加载所有寄存器之前应用复位。 我是否知道有任何特定的寄存器需要复位、或者我是否需要将所有寄存器加载为零。

    2) 2) 特定寄存器值集如何执行所需操作。 我是说 这些寄存器值是如何准确计算和从 TICS Pro GUI 中提取的。 请告诉我后台操作是什么。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    复位是一个特定的寄存器。 在 LMX2595中 、这是 R0[1](寄存器0位1)。

    数据表起始页48中提供了所有寄存器功能以及有关如何将每个寄存器设置为的说明。 寄存器设置也可从 TICSPRO-SW 导出。

    谢谢、

    Vibhu