This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:检查相位噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921534/lmx2594evm-check-the-phase-noise

器件型号:LMX2594EVM

你好

我使用 LMX2594EVM 测试了相位噪声。

设置值如下所示。

相位噪声测量数据与数据表不同。

相位噪声测量数据

相位噪声数据表数据

相位噪声数据为何不同?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    数据表中的数据是使用比评估套件中的参考专业版更干净的源获取的。 您使用的是什么来源?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Vibhu

    源的规格如下所示。

    S/G (MXG 矢量信号发生器_N5182B):100MHz/0dBm

    是否存在任何测试条件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们使用的是极低相位噪声时钟。 您可以在 EVM 用户指南的附录 D 中检查此相位噪声

    您的时钟源的相位噪声是多少? 它们是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题帖、因为没有响应> 7天。

    此致、
    Hao