This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:输入正弦波10MHz - gt;输出30MHz LVCMOS

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923870/lmk04208-input-sinwave-10mhz---output-30mhz-lvcmos

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件: LMK04808

大家好

如果我们问 LMK04208、您会介意吗?


我们的客户在以下情况下使用 LMK04208:
输入 : 正弦波10MHz 0.5Vrms
输出: 30MHz LVCMOS 3.3V
有可能吗?


如果 是否可能、我们是否应该在 TICSPRO 上选择输入?
Bioplar???



我们希望对相位噪声进行仿真。
PLLatinum 与该器件不对应。
我们应该如何进行仿真?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    Q1:正弦波输入在低频时的限制因素通常是压摆率。 正弦波的压摆率可通过以下方程式进行计算:

    压摆(V/s)= 2π* Vpk (V)*频率(Hz)

    = 2π μ s *(sqrt (2)* 0.5Vrms)*(10e6Hz)= 44.4e6V/s = 0.044V/ns

    LMK04208的数据表列出了 CLKinX 的最小压摆率为0.1V/ns、因此10MHz 正弦波在该振幅下不符合最小压摆率要求。 为了满足数据表的最小规格、需要将振幅增加(0.1/0.44)* 0.5Vrms = 1.125Vrms 或大约3.2Vpp。 这高于2.4Vpp 的最大单端信号摆幅。 因此、单端10MHz 正弦波不能满足数据表要求。

    另一方面、进入平衡-非平衡变压器的3.1Vpp 正弦波、或者在每个引脚上具有一半振幅(1.55Vpp)的差分正弦波、在10MHz (0.097V/ns)时足以满足数据表的最低要求、而不会超过最大差分信号摆幅限制。 因此、如果它们使用10MHz 正弦波、则应以差分方式对其进行耦合、以产生最高的信号振幅。

    Q2:我建议对正弦波输入使用交流耦合和双极模式。  

    Q3:LMK04208与 LMK04808是相同的裸片、因此您可以使用 LMK04808来仿真 LMK04208的性能。

    此致、