请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 Thread 中讨论的其他器件:LMX2592、
大家好、
我的客户正在查看 LMX2954和 LMX2592、 他们对标准化 PLL 本底噪声有疑问。
- LMX2594: 标称 PLL 本底噪声:-236dBc/HC (典型值)
- LMX2592: 标称 PLL 本底噪声:-231 dBc/HC (典型值)
您能否告诉我这些"标准化 PLL 本底噪声"中存在多少个单独变化?
这是因为他们希望将其用作相位噪声裕度的指南。
作为指导、它不必是指定的值。
如果您有任何实验值或评估数据、请告知我们。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya