This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:PLL1未锁定

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923497/lmh1983-pll1-not-lockin

器件型号:LMH1983

大家好、

由固定振荡器(27MHz)创建的1080i、59.94Hz 水平同步在上电后输入到 Hin。

寄存器设置是器件的默认设置。
输入 HIN 时,NO_LOCK 引脚应为 L。 但在某些电路板中、NO_LOCK 不会进入 L

由于 NO_LOCK 监视 PLL 1至4的状态、因此我读取状态寄存器。
PLL 2、3和4已锁定、但 PLL1未锁定。

PLL1是否仅需要 HIN 输入?
当我将 VIN 置于测试状态时没有变化。
我检查了外部27M-VCXO 是否正常工作。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、  

    请确保已设置 LockStepSize 和 Loss of Lock 阈值。 基准是否存在大量抖动? 这可以解释发生了什么。 我已经从下面的数据表中复制了相关部分。  

    谢谢、此致、

    Amin  

    8.3.6锁定确定

    寄存器0x02中有四个位指示四个 PLL 的锁定状态。 可通过两个寄存器来控制 PLL1的锁定确定:LockStepSize (寄存器0x2D)和 Loss of Lock Threshold (寄存器0x1C)。 LockStepSize 寄存器设置 VC_LPF 引脚上允许的变化量、同时仍考虑锁定器件。 如果对 LMH1983的引用有大量抖动、则器件可能无法声明 LOCK、因为 LockStepSize 设置得太低。 第二个寄存器、锁定阈值丢失寄存器、控制 PLL1的锁定状态声明。 该寄存器设置了在声明失锁之前必须在 HIN 输入上看到的若干周期。 对于某些参考信号、垂直刷新期间可能会有几个缺失的 HIN 脉冲。 因此、建议将大于6的值(锁定阈值丢失> 6)加载到该寄存器中。 引脚11 NO_LOCK 提供 LMH1983的锁定状态。 请注意、NO_LOCK 引脚的状态也可以从寄存器0x01读取、它是四个 PLL 的四个单独的 NO_LOCK 状态位的逻辑 OR。 NO_LOCK 状态引脚由 PLL 锁定屏蔽(寄存器0x1D)中的位屏蔽、如果单个 PLL 断电、状态也会屏蔽。