This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输入时钟停止

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923238/cdcv304-input-clock-stopping

器件型号:CDCV304
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104

我们计划使用 CDCV304作为 JTAG TCK 信号的时钟缓冲器。  CDCV304是否需要连续时钟、或者输入时钟是否可以启动和停止(与 JTAG TCK 类似)、CDCV304是否能够捕获每个边沿并相应地驱动输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、CDCV304将按照您描述的方式与非连续时钟一起工作。 此外、还应考虑与引脚兼容并具有一流性能的 LMK1C1104  

    此致、
    通道