您好!
当发生基准时钟切换时、"DPLLx 基准切换事件"的状态信号变为高电平、对吧?
状态信号何时恢复为低电平?
此致、
猪排
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当发生基准时钟切换时、"DPLLx 基准切换事件"的状态信号变为高电平、对吧?
状态信号何时恢复为低电平?
此致、
猪排
您好 Katsu、
是的、没错、"DPLLx 切换事件"在切换期间会变为高电平、但这将是一个脉冲和一个非常小的窗口。 要监测以确认切换确实发生的最佳信号如下:
- REFSWITCHx_INTR:应在切换后变为高电平、并保持锁存状态直到被清除。 确保 int_en 处于打开状态。 其次、需要启用 POL 位
- DPLL_REFSEL_STAT:将显示已选择的基准 DPLL
-在 STATUS 引脚或 GPIO 引脚上选择的 DPLL REFx:如果"x"等于该参考编号、将变为高电平、且当前已为其选择基准
我在下面的 GUI 中看到了这些内容的图片。
谢谢、此致、
Amin
切换发生后、Switchove_INTR 将被触发并保持锁定状态、直至被清除(不同于必须在正确时刻完美捕捉/回读的 REFswitch)
DPLLx_REFSEL_STAT 会让您知道选择了哪个基准、从而让您知道 DPLL 是否具有开关基准
DPLLx_REFx_SELECT -当 DPLL 选择该基准时将为高电平