This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:状态输出"DPLLx 参考切换事件"

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923505/lmk05028-status-output-of-dpllx-reference-switchover-event

器件型号:LMK05028

您好!

当发生基准时钟切换时、"DPLLx 基准切换事件"的状态信号变为高电平、对吧?

状态信号何时恢复为低电平?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、  

    是的、没错、"DPLLx 切换事件"在切换期间会变为高电平、但这将是一个脉冲和一个非常小的窗口。 要监测以确认切换确实发生的最佳信号如下:  

    - REFSWITCHx_INTR:应在切换后变为高电平、并保持锁存状态直到被清除。 确保 int_en 处于打开状态。 其次、需要启用 POL 位  

    - DPLL_REFSEL_STAT:将显示已选择的基准 DPLL  

    -在 STATUS 引脚或 GPIO 引脚上选择的 DPLL REFx:如果"x"等于该参考编号、将变为高电平、且当前已为其选择基准  

    我在下面的 GUI 中看到了这些内容的图片。  

    谢谢、此致、

    Amin  

    切换发生后、Switchove_INTR 将被触发并保持锁定状态、直至被清除(不同于必须在正确时刻完美捕捉/回读的 REFswitch)

    DPLLx_REFSEL_STAT 会让您知道选择了哪个基准、从而让您知道 DPLL 是否具有开关基准  

    DPLLx_REFx_SELECT -当 DPLL 选择该基准时将为高电平