This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:备用电源电流问题

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923551/bq32000-backup-supply-current-concern

器件型号:BQ32000

大家好、

我的客户测量了备用电源电流、发现其电流高达80uA、然后我们在 数据表 第8.2.2.3节"利用备用电源"中找到了在每种总功率损耗情况下都必须初始化 VCC 引脚的说明。

这是否意味着我们需要在 VCC 未通电后在 VCC 上施加一个额外的3.3V、>1ms 脉冲? 您能否根据下面的原理图建议如何实现初始化? 感谢您的支持!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的同事明天会回来。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、正确答案:在 VCC_RTC 被应用到 VBACK 后、您需要在 VCC 上施加一个额外的3.3V、>1ms 脉冲。 您可以在加电后的系统初始化期间应用 VDD 和 VBACK,时间大于1ms。

    此致、
    通道