This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:尝试将 CodeLoader4与 EVM 配合使用时、我会得到一个"运行时错误'6':溢出"错误。

Guru**** 2390170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923190/lmk61e2evm-trying-to-use-codeloader4-with-the-evm-gives-me-a-run-time-error-6-overflow-error

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

我正在尝试使用 CodeLoader 4对 LMK61E2EVM 板进行编程、如用户指南中所建议的那样。 我正在尝试使用 USB 模式、但每当我尝试选择器件>时钟调节器> LMK61E2EVM 时、软件都会向我提供"Run-Time error '6':overflow"错误并关闭。 我尝试重新安装、称赞为管理员、甚至尝试在不同的计算机上安装、但似乎什么都不起作用。 错误出现在 Win10的两个不同版本上。

有没有解决方案?

提前感谢您