This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMX2581设置和杂散

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922093/lmx2581-lmx2581-setting-and-spurious

器件型号:LMX2581

请向我们提供有关 LMX2581的建议。
设置频率为 Fosc=120MHz、FPD=120MHz、Fout=1570MHz。
更改"VCO_SEL"设置将改善杂散。 这是杂散测量的有效设置吗?
但是、它不会改善1560MHz 杂散。 原因可能是什么? 是否有方法可以改进它?
如果您检查杂散查找器的计算结果、您可以在串扰杂散中看到10MHz。 但我不知道如何计算10MHz。

此致、
Akihiko Yokouchi/

e2e.ti.com/.../1538.LMX2581.zipe2e.ti.com/.../LMX2581_5F00_FOUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们将于下周一再次与您取得合作。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、  

    VCO_SEL 确定用于启动 VCO 校准的 VCO 内核(我们有四个 VCO 内核)。 如果 START VCO 内核不适合所需的配置、则将自动选择下一个可能的 VCO 内核以继续校准。  

    在这种情况下、只有 VCO3可以生成1570MHz 输出。 如果校准是从 VCO2开始的、校准将从左侧接近1570MHz (请原谅我、不要告诉你校准算法被认为是 TI 专有的、"左侧"到底意味着什么)。 另一方面、如果 VCO_SEL = VCO4、校准将从右侧接近1570MHz。 因此、VCO 校准参数以及输出特性将略有不同。 由于选择 VCO_SEL 不会影响校准、因此设置哪个 VCO_SEL 无关紧要。

    10MHz 杂散来自 FPD 和输出之间的串扰。 120 x 13 = 1560MHz。 输出= 1570MHz、因此杂散为10MHz。 您可以尝试使电荷泵更小、看看这是否会稍微减少杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    感谢你的建议。

    我将 CP 从0.5mA 更改为0.1mA。
    因此、经证实、1560MHz 时的杂散降低了约9dB。
    顺便说一下、是否很难将噪声水平降低到频谱分析仪的噪声水平以下?
    此外、除了改变 CP 电流之外、还有其他方法吗?
    最好更改 CP 电流、然后固定相位裕度和相位噪声(更改环路滤波器常数)吗?

    此致、
    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、  

    您还可以尝试使用更小的 FPD、例如60MHz、1560MHz 杂散应该更小。

    由于改变 FPD 或电荷泵电流将改变您现有的环路带宽/相位裕度、您可能需要使用更新的 FPD 或电荷泵电流重新设计环路滤波器。