This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:设计选择正确?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923308/lmx2492evm-correct-choice-for-design

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

我有一个测试设置、在该设置中、我使用昂贵的 Keysight 设备将时钟信号输入到测试设置中。  这样、我们就可以修改时钟抖动并查看结果。  我们希望用一个更便宜、可扩展的选项来替代它、该选项可以将时钟信号输入到我们的设置中、并且能够在输出端进行可控相位调制。  


我们的其他要求:
-可支持156.25MHz 输出频率
可支持10MHz 相位调制频率
-时钟输出最好是方波
-软件可编程

我们考虑使用 LMX2492评估板、那么这是一个合适的选择吗?  还有其他更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    恐怕 LMX2492无法满足您的要求、我认为 TI 没有一个器件可以满足您的需求。