This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:当前网络版本为 v1.7.0.0、但下载的安装程序为 v1.6.10.0

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK05318B, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/922067/ticspro-sw-current-version-on-web-is-v1-7-0-0-but-the-installer-it-downloads-is-v1-6-10-0

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMK05318BLMX2820

大家好、当我下载 TICSPRO-SW 时、它会为我提供一个 snac072ae.zip 文件、其中的文件标记为"TICS Pro Install、20202020-06-19、15-24-59.exe"。 但是,它安装的实际版本是1.6.10.0。

您能否将正确的最新版本发布到 TICSPRO-SW 页面?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的注意事项、我们将在下一个版本中更正版本号。 但是、所有 Ticpsro 配置文件都是最新的。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使最新安装程序的"关于"屏幕显示以下信息、实际程序为 v1.7.0.0、构建日期也是错误的?

    我是否可以通过任何方法查看在 v1.6.10.0和 v1.7.0.0之间更改的程序功能、并验证底层程序是否确实是 v1.7.0.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    推送至网络的最新版本应包括 PLL + VCO 子菜单下的 LMX2820和 Select Device 菜单下的 Network Synchronizer Clock (Digital PLL)子菜单下的 LMK05318B。

    您可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\TICS Pro_Release_Notes.pdf 中查看 TICS Pro 的最新发布说明、并查看对每个版本所做的更改。 通常、每个器件都有新版本、器件通常不会被移除、即使已停产也是如此、因此检查是否存在最新版本的器件是确保您拥有最新版本的 TICS Pro 的可靠方法。

    我刚刚从网站下载并安装了该软件的最新版本(包含在 snac072ae.zip 中)、并验证是否包含了这些产品的正确版本。 我们最近于2020年6月19日发布的版本似乎包含了 TICS Pro 1.6.10.0版而不是1.7.0.0版、因此我们将在下一个版本中更正封装的二进制文件。 但是、只有两个内核更新介于1.6.10.0和1.7.0.0之间、并且这些内核更新不是关键的错误修复、因此1.6.10.0二进制文件应该是可以接受的、直到我们使用正确且最新的二进制文件再次更新安装程序。 器件配置文件与二进制文件是分开的、在大多数情况下、可以使用较旧或较新版本的二进制文件、而不会出现任何问题(无论进行核心更新、版本说明中都会注明例外情况)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek 的深入回答。 我现在很清楚,我没有任何问题。